结果:找到"职称 ",相关内容23条
- GND网络名称变成了VCC
- 发现一个问题,GND网络名称变成了VCC,更新到PCB之后,导致芯片供电都是VCC,本来应该一个是VCC一个是GND为了找规律,把GND标签和芯片断开,只画了一小段线,发现依然被识别成VCC现在工作基本上暂停了,用的是立创专业版在线版
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络名称错误 发帖人:AXITAKA 发帖时间:2023-01-01 21:03:00
- 立创eda原理图网络名称自动变得不一致
- 遇到一个很奇怪的问题,如下图,有一个网络名称会自动的变成另一个毫不相干的网络名称。并且这两个网络能够确定是没有任何相连的。只是从不同的复用模块里同步过来的。在这种情况下更新PCB就会出现PCB里的网络错乱。这两个网络没有联系,是两个独立的复用模块,模块内的名称也不重复。之前也遇到过类似的,但是不知道怎么弄,就把引脚删除,或者不用复用模块,重新画一个一模一样的图,但是太麻烦了。没有找到原因,从社区里看到有同学遇到了相同的问题,https://club.szlcsc.com/article/details_61456_1_2.html#floor_2不知道这位同学后来是怎么解决的?有立创eda的...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络名称不对 网络名称错乱 发帖人:AXITAKA 发帖时间:2023-01-01 00:39:00
- 寻PCBlayout兼职工程师
- 寻1~2个长期合作伙伴,兼职layout工程师,要求熟练使用cadenceallegro,有丰富的项目经验。主要单板是单片机系统。有意者请加qq:54480424。验证说明:layout兼职。
- 所属专栏: Layout布线 标签: allegro cadence,layout,兼职 发帖人:飞扬尘世间 发帖时间:2021-05-06 16:09:00
- 评审到的职称工程师的可以用来兼职
- 评审到的职称工程师能够用来兼职,想要兼职的朋友,可以联系我了解一下13620432773(微同)陈工
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 职称 兼职 发帖人:陈工315 发帖时间:2021-01-06 09:13:00
- 广州单位诚聘通信工程类专业职称工程师
- 诚寻通信工程类专业职称工程师多名,用于申报资质用,地区不限,中高级不限,最好能网查或者公示,价格高回款快。欢迎联系陈工13620432773(微同)qq3151401645
- 所属专栏: 人才需求 标签: 职称 工程师 通信工程 发帖人:陈工315 发帖时间:2020-10-23 17:01:00
- 立创现有封装名怎么看?
- 立创现有的封装名称怎么看?前面的看得懂,但是后面还有:TL、BL、EP\EP-2.5这些是什么意思?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB封装名称 发帖人:海螺188号 发帖时间:2020-09-11 10:45:00
- 现诚聘建筑结构给排水暖通职称人员
- 我司现在申报市政资质急需给排水、建筑、暖通、结构职称人员多名,中高级不限,地区不限,最好是能在网上查的到的,后期我司还会申报其他资质,有其他职称的朋友也可联系,价格美丽。陈工13620432773(微同)
- 所属专栏: 人才需求 标签: 职称 发帖人:陈工315 发帖时间:2020-09-09 15:22:00
- PCB设计中勾选“元素”中“名称”后取消勾选时PCB板上器件名称未消除
- PCB设计中选择“层与元素”中的“元素”,然后点击勾选“名称”,此时在PCB上顶层上显示各器件的名称,但是当取消勾选“名称”时,虽然可以看到已取消勾选,但是PCB上显示的器件名称仍然存在。重新打开项目问题依旧,希望能尽快解决此BUG
- 所属专栏: PCB设计 标签: 元素 名称 无法消除 发帖人:霹雳VS兵 发帖时间:2019-08-11 17:41:00
- 诚聘硬件、固件兼职
- 了解以下需求,诚聘硬件、固件兼职,广州地区优先考虑!依据如下硬件架构,提供该架构的原理图和PCB设计的报价:主控(SMT32、CC26xx);电源管理(带池);电源管理(带池);通讯:USB、BLE、WIFI、UART;外设:3~4个SPI,3~4个I?C;引脚总数300~500PINs;依据如下固件架构,提供该架构的固件开发的报价:4个SPI外设,通过直接内存存取(DMA)数据,CPU将内存数据编码组包,通过通讯接口(WIFI/BLE/USB/UART)发送;4个I?C外设,通过CPU读I?C,将数据编码组包,通过通讯接口(WIFI/BLE/USB/UART)发送;电源管理:充放电,电量显...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 兼职 硬件 固件 发帖人:hope 发帖时间:2019-06-25 11:27:00
返回